Operator NativeTrgPortIn

Operator Library: Hardware Platform

運算子 NativeTrgportIn 提供了一個介面來連接 microEnable 的數位輸入。
此運算子可存取前四個輸入觸發接腳。

適用於硬體平台
microEnable IV VD1-CL/-PoCL

I/O Properties

Property Value
Operator Type M
輸出連結 TrgI1, 信號輸出
TrgI2..TrgI4, 信號輸出

支援的 Link 格式

Link Parameter 輸出 Link TrgI1 輸出 Link TrgI2..TrgI4
Bit Width 1 TrgI[1]]
Arithmetic unsigned TrgI[1]
Parallelism 1 TrgI[1]
Kernel Columns 1 TrgI[1]
Kernel Rows 1 TrgI[1]
Img Protocol VALT_SIGNAL TrgI[1]
Color Format VAF_GRAY TrgI[1]
Color Flavor FL_NONE TrgI[1]
Max. Img Width any TrgI[1]
Max. Img Height any TrgI[1]

參數

無